结果:找到"开源 编队 无人机 遥控器 固件烧写 快速上手教程",相关内容1000条
- 【飞控开发高级教程2】开源编队无人机-遥控整机代码走读、编译与烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列遥控整机代码走读、编译与烧写图1一、代码架构遥控的整体代码工程由7个工作组组成,分别是Remoter、show、Driver、STM32_LIB、USB、USB/Lib以及Drv_Point,如下图所示。图2各个组的具体的代码功能如下表所示。表1二、代码走读系统的主函数部分是整个代码的起始运行位置,在主函数内主要做三个事情:1、初始化外设及参数,2、轮询线程函数,3、菜单显示逻辑,其代码如下图所示。图3系统的每一个线程函数都已经分配好了运行周期,在不同的线程里执行不同的事情,线程的切换通过简单的逻辑处理形式切换,而系统的运行时间由sysTick提供,即...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 遥控整机代码 走读 编译 烧写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-24 14:13:00
- 【遥控器开发基础教程5】开源编队无人机-SPI(2.4G双机通信)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(2.4G双机通信)图1一、NRF24L011.1NRF24L01简介NRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。NRF24L01的输出功率频道选择和协议的设置均可以通过SPI接口进行设置,因此,其具有极高的兼容性,几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。除此之外,NRF24L01的功耗也非常的低,当工作在发射模式下发射功率为0dBm时电流消耗仅为11.3mA,接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI 双机通信 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 16:13:00
- 【遥控器开发基础教程4】开源编队无人机-SPI(OLED)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(OLED)图1一、OLED简介OLED(OrganicElectroluminesenceDisplay)有机发光显示器,与传统的显示器不同的是,传统的显示器需要背光,才能显示;而OLED则不需要,其自身就能够发光。而OLED之所以能够自发光,主要是通过电场驱动:有机半导体材料和发光材料通过过载流子注入和复合后实现发光。从本质上来说,就是通过ITO玻璃透明电极作为器件阳极,金属电极作为阴极,通过电源驱动,将电子从阴极传输到电子传输层,空穴从阳极注入到空穴传输层,之后分迁移到发光层,二者相遇后产生激子,让发光分子激发,经过辐射后产生光源。简单来说...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI OLED 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 14:13:00
- 【遥控器开发基础教程3】开源编队无人机-ADC(摇杆控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列ADC(摇杆控制)图1一、摇杆1.1摇杆简介摇杆由于符合人体工学、操作简单,广泛应用于各类的玩具中,例如遥控飞机、遥控小车等。如下图所示为摇杆模块的实物图。图21.2摇杆原理摇杆的根本无非就是两个电位器,也就是常说的滑动变阻器,一个电位器对应摇杆的上下方向,而另一个电位器则对应左右方向。摇杆的引脚一端接上电、一端接上地,另外一端就负责采集电压的变化值即可,判断摇杆是往哪个方向拨动。二、ADC2.1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 ADC 摇杆控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 11:03:00
- 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 遥控器指示灯控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
- 【快速上手教程5】开源编队无人机-地面站上位机的使用和介绍
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列地面站上位机的使用和介绍图1COCOFLY地面站上位机是配套COCOFLY无人机使用的,该地面站上位机功能非常的全。主要分为5大功能板块,分别是基本收发、飞控设置、波形显示、图形编队以及飞控状态。1.1基本收发基本收发可以相当于是串口调试助手,可以在基本收发中设置通讯的端口、波特率、以及收发的显示格式,例如CHR(字符)、Hex(16进制)。图2使用的时候非常的简单,只需点击刷新在串口号中找到对应的串口,在选择合适的波特率点击“打开”即可。1.2飞控设置飞控设置顾名思义是对飞控主机进行设置操作,在该设置页面下可以对飞机进行读写PID调节值,也可以恢复预...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 地面站上位机 快速上手 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 16:23:00
- 【快速上手教程4】开源编队无人机-遥控器固件烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列遥控器固件烧写图1一、遥控器固件烧写这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为遥控器代码编译出来的Hex文件。图2只要把这个固件烧写进遥控器的主核心STM32F103C8T6的Flash内,遥控器的代码就可以运行。这里已经把编译好固件放在了“【5】遥控器固件烧写”文件夹下,如下图所示。图3具体的烧写步骤如下:(1)把配套的下载器接入遥控器的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。接口位置,如下图所示。图4(2)打开J-FlashARM,点击“StartJ-Flash”,然后会弹出选择对应的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 遥控器 固件烧写 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 14:34:00
- 【快速上手教程3】开源编队无人机-飞控固件烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列飞控固件烧写图1一、飞控固件烧写这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为飞控代码编译出来的Hex文件。图2只要把这个固件烧写进飞控的主核心STM32F103CBT6的Flash内,飞控的代码就可以运行,这里已经把编译好固件放在了“【4】飞控固件烧写”文件夹下,如下图所示。图3具体的烧写步骤如下:(1)把配套的下载器接入飞控的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。如下图所示。图4(2)打开J-FlashARM,点击“StartJ-Flash”,然后会弹出选择对应的J-flash文件框,找...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 飞控固件烧写 快速上手 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 11:34:00
- 【快速上手教程2】开源编队无人机-OPENMV脚本烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列OPENMV脚本烧写图1一、OPENMV脚本烧写OPENMV脚本的烧写比较简单,主要是要借助前面安装的OPENMVIDE,具体步骤如下:(1)打开openmvide,如下图所示。图2(2)打开提供的python源码,直接把mvCtrl.py拖到openmvide中即可。图3图4中途可能会出现要求更新,激活等,无需理会,点“否”。(3)使用USB数据线连接视觉模组的USB口,并插上电脑的USB口。图5(4)点击openmvide左下角的“插座”logo,点击后下面的“三角形”logo会变成绿色,此时代表视觉模组已经和openmvide连接。图6图7(5)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源,编队,无人机,OPENMV,脚本烧写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 16:49:00
- 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 开发环境搭建 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
返回